欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

防水涂料

  • 2023.05.05 17:16:15
  • 米思米
  • 1736

 建筑物以及车辆等的外部装饰必须采取防水措施。防水涂料就是为了达到这些目的而使用的,但是必须考虑到水的渗入有两种不同形态。一种是雨水等液态水的渗入,另一种是以水蒸气的形式渗入。渗入的水蒸气凝结成水,会导致污染、腐蚀、电气事故等。

 作为对于液态水的防水涂料,可使用以蜡、油、金属皂等为主要成分的疏水性材料,这类材料能够有效地防止雨水渗入,但是在诸如混凝土内部发生化学变化等特殊情况下,可能会导致严重开裂,进而造成危险。

 因此,这类材料正在被各种形式的硅树脂所取代。硅对液态水有很强的抵抗力,可涂布在砖块、石膏、纺织品、皮革等材料上。但是对水蒸气的抵抗能力较低,水蒸气的透过速度显示出较大的值。

 除了硅之外,硅酸盐、硅烷、环氧树脂、丙烯酸树脂也备受关注。硅树脂涂料包括溶剂型和水性两种,两者都使用方便,但其中有些产品不能用在石灰岩上。此外,水性涂料表现出高碱性。

 合成树脂涂料并不能完美地保护基面免受水蒸气渗入影响。其原因在于,水蒸气能够穿透涂膜。这一特性是通过“水蒸气渗透速度”来进行评估,根据聚合物的种类不同,其数值有很大差异。

 例如,四氟乙烯树脂和聚偏二氯乙烯的值为4.8,能够有效发挥出防水效果,而聚甲基丙烯酸甲酯的值为550、醋酸纤维素的值为1200,水蒸气很容易渗透。

 石材用防水涂料也被称为石材稳定剂,是用于稳定石材表面,以防止发生石材表面飞散等现象。最具代表性的,是以石油精(白油精)中的醇酸树脂为基础的产品。桐油改性醇酸和桐油酚醛树脂能够有效提高耐碱性能。

 乳液等石材用涂料并不能良好地附着在石材上,因此需要充分降低其粘度,以利于其渗透到石材中。

 除了醇酸树脂外,还可在相对较低浓度下使用非常细粒度的乳胶涂料。例如苯丙乳胶和丙烯酸乳胶等。

 从水的表面张力可以看出,水会表现出显著的毛细管现象。因此,防水涂料的涂膜表面必须是连续的、无孔的,能够避免毛细管现象发生,并且在环境中能够保持稳定。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities